Pfannenberg Blog

DEMO: Dies ist ein Blogbeitrag

Geschrieben von Sample HubSpot User | 17.11.2026, 10:48:24

Dies ist der Inhalt des Blogs. Klimatisierung von Schaltschränken: Anpassung der Kühlung an die jeweilige Anwendung Schaltschränke schützen die Steuerungen, die den Produktionsbetrieb am Laufen halten. Im Inneren des Schaltschranks erzeugen Antriebe, Netzteile und andere elektronische Komponenten Wärme, die abgeführt werden muss, um geeignete Betriebsbedingungen aufrechtzuerhalten. Eine effektive Klimatisierung von Schaltschränken beginnt bei der jeweiligen Anwendung: der Wärmebelastung, der Umgebungsbedingungen und den Temperaturanforderungen der installierten Geräte. Die Auswahl eines Kühlsystems allein anhand der Schrankgröße reicht nicht aus. Ein kompakter Antriebsschrank erfordert möglicherweise eine aktive Kühlung, während ein größerer Schaltschrank in einer sauberen, temperaturgeregelten Anlage möglicherweise bereits durch gefilterte Belüftung ausreichend versorgt wird. Das Ziel ist es, die Methode des Wärmemanagements an die tatsächlichen Betriebsbedingungen anzupassen.

### Wählen Sie die richtige Kühlmethode **

Filterventilatoren für geeignete Umgebungsbedingungen.** Wenn die Umgebungsluft kühler ist als die erforderliche Gehäusetemperatur und die Umgebung einen gefilterten Luftaustausch zulässt, bieten Pfannenberg-Filterventilatoren einen auf Belüftung basierenden Ansatz zur Wärmeabfuhr. Bei der Auswahl sollten die Wärmebelastung, der Luftströmungswiderstand und die Anforderungen an die Filterwartung berücksichtigt werden. **Kühlgeräte für die aktive Temperaturregelung.** Wo die Belüftung die erforderliche Innentemperatur nicht aufrechterhalten kann, sorgen Gehäuseklimaanlagen für eine aktive Kühlung. Pfannenberg-Kühlgeräte nutzen getrennte Innen- und Außenluftkreisläufe, um die Elektronik vor Verunreinigungen aus der Umgebung zu schützen. Das ausgewählte Modell muss dem Kühlbedarf der Anwendung, den Einbaubedingungen und der erforderlichen Schutzart des Gehäuses entsprechen. **Wärmetauscher für getrennte Kühlkreisläufe.** Luft/Luft- und Luft/Wasser-Wärmetauscher leiten Wärme ab, ohne dass die Gehäuseluft mit der Umgebungsluft ausgetauscht wird. Luft/Luft-Systeme sind auf einen geeigneten Temperaturunterschied zwischen dem Gehäuse und der Umgebungsluft angewiesen. Luft/Wasser-Systeme, darunter die Pfannenberg PWS Luft-Wasser-Wärmetauscher, nutzen eine Flüssigkeitszufuhr zur Wärmeabfuhr und kommen in Betracht, wenn geeignetes Kühlwasser zur Verfügung steht. ### Berücksichtigung von Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen bei der Auslegung Die Klimatisierung von Gehäusen beschränkt sich nicht nur auf die Wärmeabfuhr. Kalte Bedingungen und Temperaturschwankungen können zu Kondensationsrisiken führen, insbesondere bei Installationen im Freien oder bei Geräten, die intermittierend betrieben werden. Gehäuseheizungen, Thermostate und Hygrostate können Teil eines abgestimmten Konzepts zur Aufrechterhaltung geeigneter Innenraumbedingungen sein.

Wärmetauscher leiten Wärme ab, ohne die Luft im Gehäuse mit der Umgebungsluft auszutauschen. Luft/Luft-Systeme sind auf einen geeigneten Temperaturunterschied zwischen dem Gehäuse und der Umgebungsluft angewiesen. Luft/Wasser-Systeme, darunter die Pfannenberg PWS Luft-Wasser-Wärmetauscher, nutzen eine Flüssigkeitszufuhr zur Wärmeabfuhr und kommen dort in Betracht, wo geeignetes Kühlwasser zur Verfügung steht. ### Berücksichtigung von Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen bei der Auslegung Die Klimatisierung von Gehäusen beschränkt sich nicht nur auf die Wärmeabfuhr. Kalte Bedingungen und Temperaturschwankungen können zu Kondensationsrisiken führen, insbesondere bei Installationen im Freien oder bei Geräten, die im intermittierenden Betrieb arbeiten. Gehäuseheizungen, Thermostate und Hygrostate können Teil eines abgestimmten Konzepts zur Aufrechterhaltung geeigneter Bedingungen im Inneren sein.

Wärmetauscher leiten Wärme ab, ohne die Luft im Gehäuse mit der Umgebungsluft auszutauschen. Luft/Luft-Systeme sind auf einen geeigneten Temperaturunterschied zwischen dem Gehäuse und der Umgebungsluft angewiesen. Luft/Wasser-Systeme, darunter die Pfannenberg PWS Luft-Wasser-Wärmetauscher, nutzen eine Flüssigkeitszufuhr zur Wärmeabfuhr und können in Betracht gezogen werden, wenn geeignetes Kühlwasser zur Verfügung steht. ### Berücksichtigung von Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen bei der Auslegung Die Klimatisierung von Gehäusen beschränkt sich nicht auf die Wärmeabfuhr. Kalte Bedingungen und Temperaturschwankungen können zu Kondensationsrisiken führen, insbesondere bei Installationen im Freien oder bei Geräten, die intermittierend betrieben werden. Gehäuseheizungen, Thermostate und Hygrostate können Teil eines abgestimmten Konzepts zur Aufrechterhaltung geeigneter Innenraumbedingungen sein.

Wärmetauscher leiten Wärme ab, ohne die Luft im Gehäuse mit der Umgebungsluft auszutauschen. Luft/Luft-Systeme sind auf einen geeigneten Temperaturunterschied zwischen dem Gehäuse und der Umgebungsluft angewiesen. Luft/Wasser-Systeme, darunter die Pfannenberg PWS Luft-Wasser-Wärmetauscher, nutzen eine Flüssigkeitszufuhr zur Wärmeabfuhr und können in Betracht gezogen werden, wenn geeignetes Kühlwasser zur Verfügung steht. ### Berücksichtigung von Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen bei der Auslegung Die Klimatisierung von Gehäusen beschränkt sich nicht nur auf die Wärmeabfuhr. Kalte Bedingungen und Temperaturschwankungen können zu Kondensationsrisiken führen, insbesondere bei Installationen im Freien oder bei Geräten, die intermittierend betrieben werden. Gehäuseheizungen, Thermostate und Hygrostate können Teil eines abgestimmten Konzepts zur Aufrechterhaltung geeigneter Innenraumbedingungen sein.

Wärmetauscher leiten Wärme ab, ohne die Luft im Gehäuse mit der Umgebungsluft auszutauschen. Luft/Luft-Systeme sind auf einen geeigneten Temperaturunterschied zwischen dem Gehäuse und der Umgebungsluft angewiesen. Luft/Wasser-Systeme, darunter die Pfannenberg PWS Luft-Wasser-Wärmetauscher, nutzen eine Flüssigkeitszufuhr zur Wärmeabfuhr und kommen dort in Betracht, wo geeignetes Kühlwasser zur Verfügung steht. ### Berücksichtigung von Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen bei der Auslegung Die Klimatisierung von Gehäusen beschränkt sich nicht nur auf die Wärmeabfuhr. Kalte Bedingungen und Temperaturschwankungen können zu Kondensationsrisiken führen, insbesondere bei Installationen im Freien oder bei Geräten, die im intermittierenden Betrieb arbeiten. Gehäuseheizungen, Thermostate und Hygrostate können Teil eines abgestimmten Konzepts zur Aufrechterhaltung geeigneter Bedingungen im Inneren sein.