Pfannenberg Blog

Seguridad en Refrigeración Industrial: Sin Concesiones ni Atajos

Escrito por Jon LaPorta | 20 nov 2026, 12:27:00

La seguridad en la refrigeración industrial está entrando en una nueva era marcada por requisitos medioambientales más estrictos, nuevos refrigerantes y unas expectativas cada vez mayores en cuanto a la seguridad de los equipos en condiciones reales de funcionamiento.

«Industrial Protection & Safety» es la respuesta integrada de Pfannenberg a esta complejidad. Se trata de un sistema de seguridad integral, basado en la ingeniería, diseñado para ayudar a los clientes a gestionar los complejos aspectos relacionados con la seguridad medioambiental, la protección de los equipos y el cumplimiento normativo, sin comprometer la seguridad, el rendimiento ni la fiabilidad.

Pfannenberg es el asesor de confianza que guía a los clientes a través de los cambios normativos y las transiciones tecnológicas, incluido el cumplimiento del Reglamento de la UE sobre gases fluorados (F-Gas), al tiempo que garantiza que la seguridad nunca se vea mermada por la simplificación o las concesiones a corto plazo que suelen observarse en el mercado.

Seguridad sin concesiones: basada en la realidad de la ingeniería

En el núcleo de la tecnología de Pfannenberg se encuentra un «Safety Check» digital y basado en normas que evalúa los sistemas de refrigeración a partir de condiciones de funcionamiento reales, no de supuestos teóricos. La tecnología se ajusta a las principales normas internacionales, entre las que se incluyen:

  • Reglamento de la UE sobregases fluorados (F-Gas): umbrales de GWP sin imponer opciones inseguras
  • ISO 817: clasificación de los refrigerantes
  • EN 378: requisitos de seguridad para sistemas de refrigeración
  • IEC60335-2-40: Seguridad eléctrica y diseño de sistemas

El resultado es una evaluación de riesgos transparente y estructurada con recomendaciones claras y aplicables. Esto permite a los ingenieros, responsables de seguridad, fabricantes de equipos originales (OEM) y operadores tomar decisiones basadas en hechos, sin comprometer la seguridad en aras de la comodidad o la rapidez.

La ingeniería es lo primero. Sinconcesiones. Sin atajos.

El Dr. Tobias Merl, director ejecutivo, refuerza la filosofía de seguridad de la empresa: «La transición hacia refrigerantes respetuosos con el medio ambiente es inevitable. Pero la seguridad en las aplicaciones industriales nunca debe verse comprometida. Debe diseñarse basándose en condiciones reales de funcionamiento, no en suposiciones simplificadas. Pfannenberg garantiza que la seguridad siga siendo transparente, controlable y sin concesiones a lo largo de todo el ciclo de vida».

La responsabilidad medioambiental y la seguridad de los equipos se tratan como requisitos del sistema interdependientes, no como objetivos contrapuestos.

Deun cumplimiento puntual a una garantía de seguridad de por vida

Pfannenberg sustituye los controles estáticos de cumplimiento por una responsabilidad continua en materia de seguridad. A través de un Contrato de Seguridad de por Vida, los clientes obtienen:

  • Supervisión continua de la seguridad sin lagunas ni puntos ciegos
  • Apoyo documentado para auditorías y revisiones normativas
  • Adaptación continua a las normas de seguridad en constante evolución
  • Servicio y mantenimiento basados en la exposición real a los riesgos

Este enfoque garantiza que la seguridad se mantenga, se verifique y se proteja a lo largo del tiempo, sin concesiones, incluso cuando cambien las condiciones de funcionamiento.

Soluciones seguras para cada aplicación: una estrategia estructurada en materia de refrigerantes

A medida que evolucionan las normas de cumplimiento normativo sobre refrigerantes, Pfannenberg ofrece una orientación clara y específica para cada aplicación, equilibrando los objetivos de sostenibilidad con una seguridad industrial sin concesiones.

  • R-513A —paraaplicaciones de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) yde seguridad crítica— ofrece una solución no inflamable y de alta fiabilidad operativa, ideal para la modernización y para aplicaciones industriales críticas.
  • CO₂ (R744) –Refrigeración preparada para el futuro – aprovecha un refrigerante natural para garantizar el cumplimiento normativo a largo plazo y está optimizado para aplicaciones industriales compactas.
  • Propano – Para aplicaciones en exteriores – alta eficiencia energética para su uso en condiciones ambientales controladas y definidas.
  • R‑1234yf – Seguro por diseño – Clasificado como A2L (ligeramente inflamable) según la norma ISO 817, Pfannenberg mitiga cualquier riesgo con tecnología de protección patentada.

Resultado global: soluciones sencillas y fáciles de usar que ofrecen una seguridad sólida y real, sin limitaciones operativas ni concesiones en materia de seguridad, al tiempo que proporcionan opciones claras y seguras para todas las aplicaciones y casos de uso.

Earl Rogalski, director comercial, explica el valor para el cliente: «Nuestros clientes nunca deberían tener que elegir entre sostenibilidad, tiempo de actividad o seguridad. Pfannenberg les permite avanzar con confianza, sabiendo que la seguridad está integrada en el sistema, sin concesiones ni sacrificios innecesarios».

La seguridad no es una característica más. Es una expectativa innegociable.

Pfannenberg Industrial Protection & Safety defiende una postura clara:

  • Seguridad basada en la ingeniería con tolerancia cero a los atajos
  • Transparencia digital en lugar de suposiciones poco claras
  • Protección de por vida en lugar de un cumplimiento puntual

No debe haber concesiones cuando se trata de seguridad.

Proteger a las personas, las máquinas y el medio ambiente.