Insights & Engineering

Sicurezza ingegneristica nel raffreddamento industriale: senza compromessi

Jon LaPorta 20 nov 2026 · 4 min di lettura

La sicurezza nel settore del raffreddamento industriale sta entrando in una nuova era, caratterizzata da requisiti ambientali più rigorosi, nuovi refrigeranti e aspettative crescenti in materia di sicurezza delle apparecchiature in condizioni operative reali.

Industrial Protection & Safety è la risposta integrata di Pfannenberg a questa complessità. Si tratta di un sistema di sicurezza completo e basato sull’ingegneria, progettato per aiutare i clienti a gestire le complesse questioni relative alla sicurezza ambientale, alla protezione delle apparecchiature e alla conformità normativa, senza compromettere la sicurezza, le prestazioni o l’affidabilità.

Pfannenberg è il consulente di fiducia che guida i clienti attraverso i cambiamenti normativi e le transizioni tecnologiche, compresa la conformità al regolamento UE sui gas fluorurati (F-Gas), garantendo al contempo che la sicurezza non venga mai compromessa da semplificazioni o compromessi a breve termine spesso riscontrabili sul mercato.

Sicurezza senza compromessi – Radicata nella realtà ingegneristica

Al centro della tecnologia di Pfannenberg c’è un “Safety Check” digitale e basato sulle norme che valuta i sistemi di raffreddamento in base alle condizioni operative reali, non a ipotesi teoriche. La tecnologia è in linea con i principali standard internazionali, tra cui:

  • Regolamenti UE sui gas fluorurati (F-Gas) – Soglie di GWP senza imporre scelte non sicure
  • ISO 817 – Classificazione dei refrigeranti
  • EN 378 – Requisiti di sicurezza per gli impianti di refrigerazione
  • IEC60335-2-40 – Sicurezza elettrica e progettazione dei sistemi

Il risultato è una valutazione dei rischi trasparente e strutturata, con raccomandazioni chiare e attuabili. Ciò consente a ingegneri, responsabili della sicurezza, OEM e operatori di prendere decisioni basate sui fatti, senza compromettere la sicurezza a favore della praticità o della rapidità.

L’ingegneria prima di tutto. Nessuncompromesso. Nessuna scorciatoia.

Il dott. Tobias Merl, amministratore delegato, ribadisce la filosofia aziendale in materia di sicurezza: «Il passaggio a refrigeranti ecocompatibili è inevitabile. Ma la sicurezza nelle applicazioni industriali non deve mai essere compromessa. Deve essere progettata sulla base delle reali condizioni operative, non di ipotesi semplificate. Pfannenberg garantisce che la sicurezza rimanga trasparente, controllabile e senza compromessi per l’intero ciclo di vita.”

La responsabilità ambientale e la sicurezza delle apparecchiature sono considerate requisiti di sistema interdipendenti, non obiettivi in competizione tra loro.

Dallaconformità una tantum alla garanzia di sicurezza per tutta la vita utile

Pfannenberg sostituisce i controlli statici di conformità con una responsabilità continua in materia di sicurezza. Attraverso un Contratto di Sicurezza a Vita, i clienti ottengono:

  • Supervisione continua della sicurezza senza lacune o punti ciechi
  • Supporto documentato per audit e verifiche normative
  • Allineamento continuo con gli standard di sicurezza in continua evoluzione
  • Assistenza e manutenzione basate sull’esposizione reale ai rischi

Questo approccio garantisce che la sicurezza sia mantenuta, verificata e protetta nel tempo, senza compromessi, anche al variare delle condizioni operative.

Soluzioni sicure per ogni applicazione – Una strategia strutturata per i refrigeranti

Con l’evolversi degli standard normativi relativi ai refrigeranti, Pfannenberg fornisce indicazioni chiare e specifiche per ogni applicazione, conciliando gli obiettivi di sostenibilità con una sicurezza industriale senza compromessi.

  • R-513A – Per la manutenzione, riparazione e revisione (MRO) e perapplicazioni critiche per la sicurezza – offre una soluzione non infiammabile e ad alta affidabilità operativa, ideale per il retrofit e per applicazioni industriali critiche.
  • CO₂ (R744) –Raffreddamento pronto per il futuro – sfrutta un refrigerante naturale per garantire la conformità normativa a lungo termine ed è ottimizzato per applicazioni industriali compatte.
  • Propano – Per applicazioni all’aperto – elevata efficienza energetica per l’uso in condizioni ambientali controllate e definite.
  • R‑1234yf – Sicuro fin dalla progettazione – classificato come A2L (leggermente infiammabile) secondo la norma ISO 817, Pfannenberg mitiga qualsiasi rischio grazie a una tecnologia di protezione brevettata.

Risultato complessivo: soluzioni semplici e intuitive che garantiscono una sicurezza solida e concreta senza limitazioni operative né compromessi in materia di sicurezza, offrendo al contempo scelte chiare e sicure per tutte le applicazioni e i casi d’uso.

Earl Rogalski, Chief Commercial Officer, spiega il valore per il cliente: “I nostri clienti non dovrebbero mai dover scegliere tra sostenibilità, operatività o sicurezza. Pfannenberg permette loro di andare avanti con fiducia, sapendo che la sicurezza è integrata nel sistema, senza compromessi o rinunce inutili”.

La sicurezza non è una caratteristica. È un’aspettativa imprescindibile.

Pfannenberg Industrial Protection & Safety rappresenta una posizione chiara:

  • Sicurezza basata sull’ingegneria con tolleranza zero per le scorciatoie
  • Trasparenza digitale anziché ipotesi poco chiare
  • Protezione per tutta la vita utile del prodotto anziché conformità una tantum

Quando si tratta di sicurezza, non ci dovrebbero essere compromessi.

Protezione delle persone, delle macchine e dell’ambiente.

Articoli del blog

Ultimi articoli

Vedi tutti gli articoli