Sécurité et innovation dans le refroidissement industriel chez Pfannenberg
La sécurité dans le domaine du refroidissement industriel entre dans une nouvelle ère, marquée par des exigences environnementales plus strictes, de nouveaux fluides frigorigènes et des attentes croissantes en matière de sécurité des équipements dans des conditions réelles d’exploitation.
«Industrial Protection & Safety» est la réponse intégrée de Pfannenberg à cette complexité. Il s’agit d’un système de sécurité complet, axé sur l’ingénierie, conçu pour aider les clients à gérer les enjeux complexes liés à la sécurité environnementale, à la protection des équipements et à la conformité réglementaire, sans compromettre la sécurité, les performances ou la fiabilité.
Pfannenberg est le conseiller de confiance qui accompagne ses clients à travers les évolutions réglementaires et les transitions technologiques, notamment la mise en conformité avec la réglementation européenne sur les gaz fluorés (F-Gas), tout en veillant à ce que la sécurité ne soit jamais compromise par une simplification excessive ou des compromis à court terme souvent observés sur le marché.
Une sécurité sans compromis – ancrée dans la réalité technique
Au cœur de la technologie de Pfannenberg se trouve un « Safety Check » numérique, fondé sur des normes, qui évalue les systèmes de refroidissement en fonction de conditions de fonctionnement réelles, et non d’hypothèses théoriques. Cette technologie est conforme aux principales normes internationales, notamment :
- Réglementation européenne sur les gaz fluorés (F-Gas) – Seuils de PRG sans imposer de choix dangereux
- ISO 817 – Classification des fluides frigorigènes
- EN 378 – Exigences de sécurité pour les systèmes de réfrigération
- IEC60335-2-40 – Sécurité électrique et conception des systèmes
Il en résulte une évaluation des risques transparente et structurée, accompagnée de recommandations claires et concrètes. Cela permet aux ingénieurs, aux responsables de la sécurité, aux équipementiers et aux exploitants de prendre des décisions fondées sur des faits, sans compromettre la sécurité au profit de la commodité ou de la rapidité.
L’ingénierie avant tout. Pas decompromis. Pas de raccourcis.
Le Dr Tobias Merl, directeur général, réaffirme la philosophie de l’entreprise en matière de sécurité : « La transition vers des fluides frigorigènes respectueux de l’environnement est inévitable. Mais la sécurité dans les applications industrielles ne doit jamais être compromise. Elle doit être conçue en fonction des conditions réelles d’exploitation, et non d’hypothèses simplifiées. Pfannenberg veille à ce que la sécurité reste transparente, contrôlable et sans compromis tout au long du cycle de vie. »
La responsabilité environnementale et la sécurité des équipements sont considérées comme des exigences système interdépendantes, et non comme des objectifs contradictoires.
Dela conformité ponctuelle à la garantie de sécurité à vie
Pfannenberg remplace les contrôles de conformité ponctuels par une responsabilité continue en matière de sécurité. Grâce à un contrat de sécurité à vie, les clients bénéficient :
- Une surveillance continue de la sécurité, sans lacunes ni angles morts
- Un soutien documenté pour les audits et les contrôles réglementaires
- Une mise à jour constante par rapport aux normes de sécurité en constante évolution
- Un service et une maintenance basés sur l’exposition réelle aux risques
Cette approche garantit que la sécurité est maintenue, vérifiée et protégée au fil du temps, sans compromis, même lorsque les conditions d’exploitation changent.
Des solutions sûres pour chaque application – Une stratégie structurée en matière de fluides frigorigènes
À mesure que les normes réglementaires relatives aux fluides frigorigènes évoluent, Pfannenberg fournit des recommandations claires et spécifiques à chaque application, conciliant les objectifs de développement durable avec une sécurité industrielle sans compromis.
- R-513A – Pour la maintenance, la réparation et la révision (MRO) etles applications critiques en matière de sécurité – offre une solution ininflammable et d’une grande fiabilité opérationnelle, idéale pour la modernisation et les applications industrielles critiques.
- CO₂ (R744) –Un refroidissement tourné vers l’avenir – exploite un fluide frigorigène naturel pour garantir la conformité réglementaire à long terme et est optimisé pour les applications industrielles compactes.
- Propane – Pour les applications en extérieur – offre un rendement énergétiqueélevé pour une utilisation dans des conditions environnementales contrôlées et définies.
- R-1234yf – Sécurité intégrée dès la conception – Classé A2L (légèrement inflammable) selon la norme ISO 817, Pfannenberg atténue tout risque grâce à une technologie de protection brevetée.
Résultat global : des solutions simples et conviviales offrant une sécurité robuste et concrète, sans limitations opérationnelles ni compromis en matière de sécurité, tout en proposant des choix clairs et sûrs pour toutes les applications et tous les cas d’utilisation.
Earl Rogalski, directeur commercial, explique la valeur ajoutée pour le client : « Nos clients ne devraient jamais avoir à choisir entre durabilité, disponibilité ou sécurité. Pfannenberg leur permet d’aller de l’avant en toute confiance, sachant que la sécurité est intégrée au système, sans compromis ni concessions inutiles. »
La sécurité n’est pas une fonctionnalité. C’est une exigence sans compromis.
Pfannenberg Industrial Protection & Safety adopte une position claire :
- Une sécurité fondée sur l’ingénierie, avec une tolérance zéro pour les raccourcis
- Une transparence numérique au lieu d’hypothèses floues
- Une protection à vie plutôt qu’une conformité ponctuelle
Il ne doit y avoir aucun compromis en matière de sécurité.