Безопасность в промышленном охлаждении: инженерные решения без компромиссов
Безопасность промышленного охлаждения вступает в новую эру, определяемую более строгими экологическими требованиями, появлением новых хладагентов и растущими ожиданиями в отношении безопасности оборудования в реальных условиях эксплуатации.
«Промышленная защита и безопасность» — это комплексный ответ компании Pfannenberg на эти сложные вызовы. Это всеобъемлющая, основанная на инженерных решениях система безопасности, разработанная для того, чтобы помочь клиентам решать сложные задачи в области экологической безопасности, защиты оборудования и соблюдения нормативных требований без ущерба для безопасности, производительности или надежности.
Компания Pfannenberg выступает в роли надежного консультанта, помогающего клиентам ориентироваться в изменениях нормативных требований и технологических преобразований, включая соблюдение требований директивы ЕС по фторсодержащим газам (F-Gas), при этом гарантируя, что безопасность никогда не будет ущемлена в результате упрощения или краткосрочных компромиссов, часто встречающихся на рынке.
Безопасность без компромиссов — основанная на инженерной реальности
В основе технологии Pfannenberg лежит цифровая система проверки безопасности, основанная на нормативных требованиях, которая оценивает системы охлаждения на основе реальных условий эксплуатации, а не теоретических допущений. Эта технология соответствует ведущим международным стандартам, в том числе:
- Регламент ЕС по фторсодержащим газам — пороговые значения ПГП без принуждения к небезопасным решениям
- ISO 817 — Классификация хладагентов
- EN 378 — Требования безопасности к холодильным системам
- IEC60335‑2‑40 – Электробезопасность и проектирование систем
Результатом является прозрачная, структурированная оценка рисков с чёткими, практичными рекомендациями. Это позволяет инженерам, менеджерам по безопасности, производителям оригинального оборудования и операторам принимать решения, основанные на фактах, не жертвуя безопасностью ради удобства или скорости.
Инжиниринг превыше всего. Никакихкомпромиссов. Никаких упрощений.
Д-р Тобиас Мерл, генеральный директор компании, подчёркивает философию компании в области безопасности: «Переход на экологически безопасные хладагенты неизбежен. Однако безопасность в промышленных системах ни в коем случае не должна ставиться под угрозу. Она должна быть обеспечена на основе реальных условий эксплуатации, а не упрощённых допущений. Pfannenberg гарантирует, что безопасность останется прозрачной, контролируемой и безупречной на протяжении всего жизненного цикла».
Ответственность за окружающую среду и безопасность оборудования рассматриваются как взаимосвязанные системные требования, а не как противоречащие друг другу цели.
Отразового соответствия требованиям к пожизненной гарантии безопасности
Pfannenberg заменяет статические проверки соответствия требованиям постоянной ответственностью за безопасность. Благодаря «Договору о пожизненной безопасности» клиенты получают:
- Постоянный контроль безопасности без пробелов и «слепых зон»
- Документированную поддержку при проведении аудитов и проверок со стороны регулирующих органов
- Постоянное соответствие меняющимся стандартам безопасности
- Сервисное обслуживание и техническое обслуживание с учетом реальных рисков
Такой подход гарантирует поддержание, проверку и защиту безопасности на протяжении всего срока службы без каких-либо компромиссов, даже при изменении условий эксплуатации.
Безопасные решения для любого применения — структурированная стратегия использования хладагентов
По мере развития нормативных требований к хладагентам компания Pfannenberg предоставляет четкие рекомендации для конкретных областей применения, обеспечивая баланс между целями в области устойчивого развития и безупречной промышленной безопасностью.
- R-513A — для технического обслуживания, ремонта и модернизации (MRO) икритически важных с точки зрения безопасности областей применения — представляет собой негорючий вариант с высокой эксплуатационной надежностью, идеально подходящий для модернизации и критически важных промышленных систем.
- CO₂ (R744) —охлаждение, готовое к будущему — использует природный хладагент для обеспечения долгосрочного соответствия нормативным требованиям и оптимизировано для компактных промышленных систем.
- Пропан — для наружного применения — высокая энергоэффективность при использовании в контролируемых и определённых условиях окружающей среды.
- R‑1234yf — безопасность по замыслу — классифицируется как A2L (слабовоспламеняющийся) в соответствии с ISO 817; компания Pfannenberg снижает любой риск с помощью запатентованной технологии защиты.
Общий результат: простые и удобные в использовании решения, обеспечивающие надёжную и реальную безопасность без эксплуатационных ограничений или уступок в вопросах безопасности, а также предлагающие чёткие и безопасные варианты для всех областей применения и сценариев использования.
Эрл Рогальски, коммерческий директор, объясняет ценность для клиента: «Нашим клиентам никогда не должно приходиться выбирать между экологичностью, бесперебойной работой или безопасностью. Pfannenberg позволяет им уверенно двигаться вперед, зная, что безопасность заложена в саму систему, без компромиссов и ненужных уступок».
Безопасность — это не просто одна из функций. Это бескомпромиссное ожидание.
Компания Pfannenberg Industrial Protection & Safety занимает чёткую позицию:
- Безопасность, основанная на инженерных решениях, с нулевой терпимостью к упрощениям
- Цифровая прозрачность вместо неясных допущений
- Пожизненная защита вместо разового соблюдения требований
Когда речь идет о безопасности, компромиссы недопустимы.